This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311HEVM:CAN't 设置 OTPFLT_MODE 位、两者均不使用默认值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8311HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1640162/drv8311hevm-can-t-set-otpflt_mode-bit-and-it-is-neither-with-the-default-value

器件型号: DRV8311HEVM

我们使用与 FRDM-MCXA156 评估板连接的 DRV8311HEVM。

我们按照技术文档将驱动程序从 DRV8311H 切换到 DRV8311P。

我们将固件设置为使用非标准 tSPI procotocol。

 

在启动时读取寄存器期间(尚未写入寄存器)、我们看到 FLT_MODE 寄存器(偏移= 10h)、应为 0115h、 实际上为 0015h

我们发送 CMD: 0x80818000

 

如果我们尝试写入同一寄存器以将其设置为 0195h(我们发送 CMD:0x800195) 、如果我们尝试读回 该寄存器 (CMD:0x80818000)、我们会得到响应:

0xFE000095

这意味着 OTPFLT_MODE 位仍未设置。

 

  1. OTP 的含义是什么? 是过热保护标志还是内部驱动器逻辑的一次性编程检查?
  2. 为什么我们无法设置它? 在启用功能之前、我们应该检查什么内容吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filippo:

    使用这种器件时、tSPI 可能会有一点复杂。 只需确认您是否正确使用了 SDI 上的 32 位帧进行读取和写入? 您之前提到过  

    我们发送 CMD: 0x800195)、如果我们尝试读回它(使用 CMD: 0x80818000

    0x800195 为 24 位、 0x80818000 为 32 位

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    感谢您的答复。

    遗憾的是、我们无法手动设置 DRV8311P、因此我们改用了另一个具有内置控制器的 TI 驱动程序用于我们的应用。

    Filippo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filippo:

    您选择了哪个驱动程序? 它是我们的 MCx 驱动器之一吗?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们的应用、我找到的最适合的驱动器是 DRV11873、因为它具有嵌入式逻辑和 MOSFET、因此微控制器只能通过 PWM 占空比驱动输出速度、从而减少微控制器使用的资源。

    谢谢你。