This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:DRV8844 的最大 PWM 频率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1640071/drv8844-maximum-pwm-frequency-for-drv8844

器件型号: DRV8844

你(们)好

我们正在尝试将输入 PWM 应用于 DRV8844、我们想知道 DRV8844 可以处理的最大 PWM 频率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了确保 OCP 电路可靠工作、建议以大约 100kHz 的最大频率安全运行。  

    您希望应用多大的 PWM 频率?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望应用   高达 350KHz 的 PWM 频率。 请确认设备是否支持...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以做一些进一步的挖掘,看看这是否可能。 该频率下需要多大的占空比范围?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在该频率下占空比为 50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    我懂了。 我来在我们的一个器件上进行实验测试。 请允许我一天或两天,我会回来给你。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您对此器件有任何更新吗?


    谢谢、
    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    很抱歉没有早点回来。 我不得不订购一个 EVM 来支持这项测试、这周到达时就完成了。  

    我安排了一些时间在明天运行此测试。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    DRV8844 能够以 350kHz 50%的占空比切换、不会出现问题。 我运行频率高达约 800kHz、似乎保持良好。 在 1MHz 上、器件开始出现某个问题。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的确认。