This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8163-Q1:瞬态热阻抗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1, DRV8143-Q1, DRV8163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1633177/drv8163-q1-transient-thermal-impedance

器件型号: DRV8163-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8263-Q1DRV8143-Q1

您好的团队、

我的客户希望进一步了解以下两个器件的瞬态热阻抗。

  • DRV8163SQVAKRQ1
  • DRV8143SQRXYRQ1

他们希望通过开关损耗了解在 10us 以下会发生多少温度纹波。 由于数据表仅指定 0.1s 以上的瞬态热阻抗、因此、您能否提供一些估算/仿真数据、说明 1us~10us 时的热阻抗如何?

谢谢您、

Muwei Zheng

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    我需要查看是否有现成的仿真数据。 我明天会和你一起回来的。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    这些瞬态热仿真似乎不可用。 这些过程需要一段时间才能完成、我目前无法确定某个日期、因为我个人需要运行这些热仿真、但尚未完成(这是由于 TI 最近的一次更改)。 我将在这方面工作,但目标是从现在起 2 周。

    尽管这么没有用、但我现在有 DRV8263-Q1 的结果:

    稳定时间

    ZthJA

    1ms

    0.22°C/W

    10ms

    1.0°C/W

    100ms

    4.4°C/W

    1 秒

    13.9°C/W

    10 秒

    24.3°C/W

    直流(1000 秒)

    35.1°C/W

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的回答、并了解获取数据需要时间。  是否可以考虑 在 10us 或更低时间、DRV8163 和 DRV8143 的温升与 DRV8263 大致相同? 客户主要关注非常短的时间范围内的瞬态问题。

    此致、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    由于 DRV8163 的封装与 DRV8263 相同、因此预计它会很接近。 对于 DRV8143 、它不会那么接近、因为其封装实际上小得多、并且芯片本身明显不同、但它可用于大致了解在 10us 及更低频率下预期的值。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我懂了。 本周晚些时候、请与您分享 DRV8143-Q1 的数据。  

    此致、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    截至本周底、将不提供 DRV8143-Q1 的信息。 让我问一个问题、客户更关心哪个套件? 封装会影响 仿真结果的时间线、但 Hotrod 将需要~1 个月、HTSSOP 将需要~2 周。

    .此致、

    Joshua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    Denso 正在考虑采用 QFN Hotrod 封装 (RXY)、您能获取相关数据吗?

    此致、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    我会 尽快得到这个。 我将在两周后向大家介绍最新进展情况。 很可能我现在拥有的访问权限使我能够在 DRV8143-Q1 之前为您提供 DRV8163-Q1 器件。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您能否  根据共享 DRV8143-Q1 瞬态热阻抗数据? 谢谢你。

    此致、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    获取 RthJA 所需的时间将超过预期。 此时有 RthJC 值的瞬态数据。 我不确定能否获得 RthJA。

    e2e.ti.com/.../28DGQ_5F00_21814_5F00_DRV8143_5F00_Zth_2D00_JC_5F00_Data-_2800_1_2900_.xlsx 

    此致、

    Joshua