This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:低侧 VGS 电压异常增加。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1646882/drv8323-low-side-vgs-voltage-abnormal-increase

器件型号: DRV8323

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 DRV8323S 驱动三相 BLDC 电机。 最近、我在运行期间在 IC 栅极驱动输出上捕获了异常波形。

低侧 VGS 电压在大约 1 到 2 个 PWM 周期内异常增加、如所连接的示波器屏幕截图(粉色波形)所示

 

image.png

CH1:MCU PWM 信号

CH2:高侧 VGS

CH3:低侧 VGS

根据您的经验、导致 VGS 电压升高的潜在根本原因是什么?

有关如何调试此问题或调整 DRV8323 设置(如 IDRIVE 或 TDRIVE)以缓解该问题的任何建议都将非常有用。

谢谢、此致、

Tom

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、请尝试增大 TDRIVE 值、以便将您编程的所需栅极电流施加更长时间。 看看这样是否修复了 VGS 波形上的异常。

    谢谢、

    Joseph