This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:对 DRV8711 电机驱动器芯片调优的技术支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1647622/drv8711evm-technical-support-on-drv8711-motor-driver-chip-tuning

器件型号: DRV8711EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8711

使用 DRV8711 电机驱动器芯片驱动步进电机时、与其他电机驱动器相比、速度和平滑度都有明显的差距。 您能否为 DRV8711 驱动器调节提供技术支持? 此外、您能否提供数据表中指定的 DRV8711 的快速入门和调优指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    很抱歉晚才回复。 请允许我在今天返回给您。  

    此致

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    感谢您的提问。  

    使用 DRV8711 电机驱动器芯片驱动步进电机时、与其他电机驱动器相比、速度和平滑度都有明显的差距。 您能否为 DRV8711 驱动器调优提供技术支持?

    这种性能差距是由于调优问题造成的、而不是硬件限制。 您需要优化衰减模式和微步进。 以下文档可帮助您调整 DRV8711。 为确保平稳运行、请检查电机电流并确保电流波形正确。 电流波形取决于电机规格和速度;如果相电流由于 VM 电压、速度或电机规格较低而无法达到目标值、则波形将失真并导致电机振动。 如果您遇到任何问题、请根据以下文档对驱动器进行调优并共享电机电流波形。 

    e2e.ti.com/.../drv8711_2D00_quick_2D00_spin_2D00_and_2D00_tuning_2D00_guide_2D00_ti_2D00_com.pdf

    DRV8711 衰减模式设置优化

    此致

    Mojtaba.