Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8245-Q1
您好、BDC 团队
我的一位关键客户 KyungShin 正在评估用于后座帘子系统工程的 DRV8245-Q1、即 MP 4Q26,150ku/yr.
在测试 DRV8245S 时、客户发现了问题、并希望寻求您的支持。
当输出占空比配置为 9:1 时、电流消耗约为 60mA。
但是、将占空比更改为 8:2 后、电流消耗会增加至约 130mA、这几乎是原来的两倍。
软件中唯一进行的更改是占空比。 您能解释一下为什么会出现这种行为吗?
此外、您能否确认、预计 8:2 占空比时的电流消耗是否几乎是 9:1 占空比时的两倍?
提前感谢您的支持。