This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1625-SP:UC1625 振荡器引脚

Guru**** 2928400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1648236/uc1625-sp-uc1625-oscillator-pin

部件号: UC1625-SP

您好:

RC 振荡器引脚 25 上的最大负载电流是多少?

我希望通过该引脚向外部电荷泵提供时钟、但我需要了解其功能。

 

谢谢您、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    RC‑OSC 引脚会产生频率、这允许电容器放电、然后通过连接到 VREF 的电阻器再次充电。
    负载是从 VREF 到 RC‑OSC、但不应影响频率、如数据表中建议的频率所示。
    电荷 Δ‑泵负载会更高、我认为我们不能直接使用它。 但是、通过添加缓冲器和增益、可以利用 RC‑OSC。 在这种情况下、必须考虑 RC‑OSC 频率以及电荷‑泵电路所需的电容器尺寸。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.