Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO
器件型号: MCF8315PWPEVM
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO
我购买了第二个评估板来构建第二个测试台、第一次使用 MotorStudio 安装、并编写了一个嵌入式驱动程序来进行通信、没有任何问题、但第二个单元根本无法通过 USB 进行通信。 我需要通过 MotorStudio 运行电机调优、但无论我做什么、都无法连接电路板。
为了消除任何不确定性、我使用的设置与工作板插入的设置完全相同。 相同的电缆、相同的跳线位置等 但我甚至没有在电路板的 USB 侧看到 LED。
它将显示为 COM 端口、但经过多次尝试连接、重新扫描、重新启动 Motor Studio 等操作后、电路板上没有任何迹象。
再次与工作板比较,只要我插入 USB ,我看到绿色和红色 LED 闪烁,因为它试图连接到芯片 — 我甚至没有那么远.
除了硬件故障之外,不知道还有什么其他原因会导致这种情况 — 在显微镜下观察时,没有明显的错误。