This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:EVM 技术帮助。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1638455/drv2700evm-hv500-evm-technical-assistance

器件型号: DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700、 DRV2700EVM

您好专家、

代表我的客户发帖:

我一直在使用 DRV2700EVM-HV500 板、用于测试压电式执行器的一些波形。 当我拿到电路板后、我首先尝试使用默认设置和使用示波器读取直流输出、结果看起来很棒! 遵循电压开关设置的干净恒定输出(随附屏幕截图,并记录最大值和平均值)。

最近、我尝试查看是否可以使用外部 PMW 来驱动它、以便使输出与其他系统同步。 我有一个梯形波形输出(已附上屏幕截图)、振幅为 3.2V。 我移除 JP1(裸露)上的跳线、然后将波形输出连接到 TP1 和接地、将电路板连接到 GUI、并首先启用它、而不启动外部 PMW、然后开始看到有噪声的输出。 这是在我打开外部 PMW 之前的、因此我期望值是恒定的、但是我看到了梯形输出、但信号形状看起来是可重复的、而不是随机的(已附上屏幕截图)。 此外、从 PMW 启动到 TP1 没有触发输出、它保持不变。 现在、即使短接 JP1、输出也保持这种梯形形式、其中最大值和最小值相差 20V、每个周期稳定的 15-17 微秒。

电路板看起来没有明显损坏、在操作过程中温度也没有升高、所以我想知道您是否会对可能发生的情况有任何见解、以及为什么它不遵循我输入的触发器。

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_8477.zip

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 DRV2700EVM-HV500 GUI 控制的模式转换到外部触发时、您似乎遇到了一个常见的配置障碍。 根据您所描述的行为(即使没有有源输入也可重复的梯形噪声)、驱动器的输入级很可能是 浮动  的或会拾取未滤波的反激式开关噪声。
    为什么您看到“可重复噪声“
     DRV2700 使用高频迟滞升压(或反激式)架构。 拆下 JP1 上的跳线后、您有效地断开了板载 MSP430 的稳态信号、但使驱动器的输入保持高阻抗状态。
    • 悬空输入: 如果没有强下拉或有源信号、输入引脚可以从电路板自身的高电压开关中拾取电磁干扰 (EMI)。 这解释了为什么噪声看起来是“可重复“的、而不是随机的、它可能与反激式转换器的内部开关频率同步。
    • 梯形形状: 您看到的 15–17 微秒周期(约 60kHz)是反激式电路在空载或在特定中点偏置时的残余纹波的特征。
    排除外部触发器故障
    1. 检查 JP9(使能引脚): 对于外部控制、  必须将 EN 引脚拉高。 如果您使用 GUI 将其“启用“、MCU 可能仍在尝试管理状态。 尝试  将 JP9 跳线设置到“PU“(上拉)位置、以便独立于 USB/GUI 对芯片进行硬件启用。
    2. 对 PWM 进行滤波: DRV2700 需要在其输入引脚上提供类似模拟的电压来确定输出电平。 如果要向 TP1 发送原始 PWM 信号、您可能需要一个简单的 RC 滤波器(低通)来将该 PWM 转换为差分放大器可以处理的稳定直流电平。 直接施加原始 PWM 有时会导致内部开关不稳定或“混叠“。
    3. 输入振幅与增益间的关系: DRV2700 具有四种 GPIO 控制的增益设置 (28.8dB 至 40.7dB)。 确保 3.2V 信号不会使输入饱和。 在最大增益下、小输入电压将非常快速地使 500V 输出最大值。
    4. 差分与单端: 确保与电路板的接地连接牢固。 信号发生器和 EVM 之间的任何接地环路或浮动基准都将在高压输出端表现为显著的失调电压或噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、陈海龙、

    请查看我的客户提供的更新:

    我有一个小问题、评论中提到了 JP9、但是 DRV2700EVM-HV500 没有 JP9。 DRV2700EVM 可能已经具备该功能? HV500 是不同的电路板。 我想知道您能否为我确认? 是否应该配置单独的跳线? 感谢您发送编修。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我快速检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、陈海龙、

    是否有任何更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、JP9 应该是 JP3。 检查 JP3(使能引脚): 对于外部控制、 EN 引 脚必须被拉高。 如果您使用 GUI 将其“启用“、MCU 可能仍在尝试管理状态。 尝试  将 JP3 跳线设置到“PU“(上拉)位置、从而独立于 USB/GUI 对芯片进行硬件启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、陈海龙、

    周末我给了 RC 滤波器的建议,我仍然看不到像手册中建议的从触发器的完整范围 (0-max)。 我附上了两个屏幕截图,我尝试不同的频率,输出数据到 Excel(我的道歉,没有添加过滤器)。 如图所示、电路板对触发器做出响应、但该反应仅在 155-175V 范围内(电压开关设置为最大 157V)。

    我还测试了我正在使用的外部触发系统、并仔细查看了它。 我必须自行更正、因为它实际上是一个直接数字合成 (DDS) 信号发生器。 它具有较大的内部阻抗、并且使用 RC 滤波器时、它只会按预期将低频信号传递到 DRV2700EVM-HV500。 然后、我将其连接到 TP1 并在 TP1 探测、并且在输入触发信号之前和期间读取非常低的值、因此 DRV2700EVM-HV500 似乎仍然无法正确接收触发信号。 我想知道对于低通 RC 滤波器的限制频率是否有任何建议、以及为什么它在整个范围 (0-157V) 内仍然不显示触发。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../image0.zip

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们在实验室中进行几项测试、然后返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hailong、

    是否有任何更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我没有可正常工作的 HV500 EVM、因此我申请了 HV500 版本 EVM、它今天刚刚到达 TI 扩展坞。 应能够在明天中午之前提供最新情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看 EVM 用户指南的第 5.2 节“模拟输入“? 看看是否错过了任何东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hailong、

    请参阅客户的回复:

    我没有发现第 5.2 节遗漏了任何内容、这就是我非常困惑、不得不最初联系 TI 团队的原因。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 让我给你一个列表的其他几个可能的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了一个 振幅为 3.2V 的快速梯形波形、这在我看来似乎正常。 也许您可以尝试正常的正弦波、看看是否能够正确地放大信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hailong、

    很抱歉晚回复。

    我明白了! 我开始认为我使用的信号输入出现了问题。 我想知道是否可以显示您正在使用的模拟系统? 这样我就可以将它与我的系统进行比较。

    请告诉我、非常感谢!

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的模拟系统只是一个函数发生器。 我使用 脉冲模式(可变上升/下降时间)来定义 梯形波形。