Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8244-Q1
TI 专家大家好:
背景资料如下:
- 我们使用的是硬件版本 DRV8244(无 SPI)。 所有 DRV8244 均配置为 PH/EN 模式、故障查找是锁存的。
- 每个 DRV8244 独立控制不同的负载功能;但是、所有 DRV8244s 共享睡眠(引脚 3)和 DRVOFF(引脚 10)。

我的问题是 DRV8244-IC1 和 DRV8244-IC2 同时工作时。 如果 DRV8244-IC2 由于外部过流而失败并被锁存、并且软件需要通过 SLEEP 引脚发送清除故障脉冲、理论上、DRV8244-IC1 的 SLEEP 引脚也会接收到清除故障脉冲。 在这种情况下、DRV8244-IC1 接收到的清除故障脉冲是否会中断其功能输出? DRV8244-IC1 可能会受到其他影响吗?
当然、我们已经在我们的产品上测试了此案例。 我们尚未找到 DRV8244 输出、电流采集甚至 FAULT 引脚受清除故障脉冲的影响。
我们希望收到 TI 的正式确认。 谢谢!