This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:nFAULT 低电平状态条件?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8874-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1649672/drv8874-q1-nfault-low-state-condition

器件型号: DRV8874-Q1

您好的团队、  

我们能否说明所有 nFAULT=低电平情况都是在以下事件期间? 如果是其他人、您能分享一下它的状况吗?

(1) 7.3.4.5 故障条件汇总中显示的事件。
image.png

(2) 器件上电(图 8-9 和图 8-10)

image.png

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    这些都是 DRV8874-Q1 上的 nFAULT 变为低电平的原因。 对于图 8-9、很可能存在 MV UVLO、当这清除时、可能存在 VCP UVLO、这会导致 nFAULT 第二次变为低电平。

    对于第二个图、nFAULT 低电平很可能是由 VCP UVLO 引起的、因为电荷泵会在睡眠模式下被禁用、并在 nSLEEP 变为高电平后被激活。

    此致、

    Joshua