This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:在高于 56VDC 的电压下运行时 DRV110 不稳定

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1647866/drv110-drv110-instability-when-operating-above-56vdc

部件号: DRV110

我正在驱动一个制动模块、其作用非常类似于电磁阀...  该电路的工作电压范围为 24VDC 至 80VDC、但 DRV110 Vin 由 15V 稳压器提供...  电路按预期工作、直至电压介于 57V 和 80V……  在该电压下、DRV110 变得不稳定并出现振铃...  我附上了 56V 的波形和 57V 的波形进行比较...  请注意、绿色迹线是制动器处的电流、黄色是电流检测电阻器处的电压...   电流是颠倒的...

Dave Beaty

   打开...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  
    很抱歉晚才回复。 请让我回顾一下、并在今天之前回复您。  

    此致

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您提供的信息。  

    我要驱动一个作用与电磁阀非常相似的制动模块...  该电路的工作电压范围为 24VDC 至 80VDC、但 DRV110 Vin 由 15V 稳压器提供...  电路按预期工作、直至电压介于 57V 和 80V……  在该电压下、DRV110 变得不稳定并出现振铃...  我附上了 56V 的波形和 57V 的波形进行比较...  请注意、绿色迹线是制动器处的电流、黄色是电流检测电阻器处的电压...   电流是上下颠倒的。

    从原理图、Ipeak:5A、Ihold:1.4a、fPWM:4kHz、保持:2.2 秒

    1- 您能否说明哪个测试为 56V、哪个测试为 57V?  

    如何测量电流? 电流方向似乎是向供应、而不是向负载提供。

    3-测试 A 显示更高的频率? 预期频率为 4kHz。 测试 A 的条件是什么? 也不清楚电流最大值、最小值和平均值。 请测量它们。

    4-您是在保持期间还是在峰值条件下测量电流?

    5 — 还可以测量输出电压,电流和 Vsense。  

    6- Vsense 看起来也很吵。 什么是 Vsense(最小值和最大值 (C&D))?

    您还能告诉我什么是制动马达(电磁阀)的 R 和 L ?

    测试 A                                               测试 B

         

    此致

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您的答复。  

    我新增了几幅图...  这两个电压均为 48V。[/报价]

    此处未显示这些图。  

    这两个电压均为 48V……  占空比变化的一个在峰值 9A 时初始开启、另一个是 2.4A
    的保持电流

    它令人困惑。 从原理图、Ipeak:5A、Ihold:1.4a、fPWM:4kHz、保持:2.2 秒  

    9A 和 2.4A 与共享数据不匹配。  

    我很难在回复中附加其他图表...  我的电子邮件退回了几次、所以我直接在这个网站上回复。

    能否请您通过电子邮件向我分享这些信息? 我认为这将更容易采取后续行动。 最好召开一次会议、一起审查这些资料、因为这些资料不一致、仍然与情况相混淆。  

    请继续通过电子邮件发送。  

    此致

    Mojtaba.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mojtaba,我很难给你发送电子邮件...  当我尝试向您发送电子邮件时、我收到无法送达的消息...  是否有其他方式可以联系您...?   

    此致、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已向您发送电子邮件。 请检查它。  

    此致

    Mojtaba.