This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7167:DRV7167 短路保护 (SCP) 时间

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1649153/drv7167-drv7167-short-circuit-protection-scp-time

部件号: DRV7167

尊敬的:电机驱动器 支持团队。

我想知道 DRV7167 的短路保护 (SCP) 处于活动状态的时间有多长。
数据表指出、它使用 VDS 电压检测短路电流、
因此、我估计它大约为 110ns (t_Blank (max) 和 t_Satflt (typ) 之和)。
这是正确的吗?  

此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为您的理解有点偏离。 这段时间并不是保护处于活动状态的时长。 该时间是保护功能可以激活的时长。

    包含消隐时间是为了防止错误地触发 SCP 保护。 在 t_satflt 开始计数之前、这就像一个“等待时间“。

    是的、计算正确。 如果在 t_blank 和 t_satflt 都通过后检测到高电流电平、则器件将触发 SCP 保护。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph-san。

    感谢您的答复。
    我们征求了您对在客户 FET 系统发生短路时提供外部保护的建议。

    此致、
    Yuyama Hiroaki