Other Parts Discussed in Thread: DRV8210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8210
您好团队:
我们计划将 DRV8210 与 1.8‑V MCU GPIO 配合使用。 MCU 输出高电平最小值为 VOH MCU=1.44V (min)
在 DRV8210 数据表中、逻辑输入规格显示 VIH =1.45V、注释指出典型值是在 VVCC=3.3V 时测量的。VVCC=1.8V 时没有明确的 (min) 规格
请您澄清一下:
在 DRV8210 数据表中、逻辑输入规格显示 VIH =1.45V、注释指出典型值是在 VVCC=3.3V 时测量的。VVCC=1.8V 时没有明确的 (min) 规格
请您澄清一下:
在整个温度范围内、VVCC=1.8V 时、VIH (min) 是否能保证为 1.45V?
VIH 是跟踪 VVCC(基于比率)还是固定阈值?
是否建议直接连接到 1.8‑V (min)(VOH GPIO=1.44V)、或者是否需要电平转换器?
如果不建议使用、您能否推荐一款可保证与 1.8‑V 逻辑兼容的类似 TI 电机驱动器?
此致、
Ryu。