Other Parts Discussed in Thread: DRV11873EVM, DRV11873
器件型号: DRV11873EVM
主题: DRV11873 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 支持部门:
我们正在 使用没有用于 COM 连接器的第四根导线的 BLDC 电机来测试 DRV11873EVM、因此我们安装了电阻器 R10、R11、R12 来创建 Y 形连接。
我们在 DRV11873 评估模块用户指南中找不到有关此配置的任何信息、但我们在 数据表的“应用信息“部分找到了有关此配置的信息、其中说明我们应从 10k Ω 至 1k Ω、步长为 1k Ω。
在 10 千欧时、我们无法启动电机、因此我们测试了极端 1 千欧设置并设法使其运行。
另一个 应用手册 建议使用 1k Ω 至 3k Ω 的值范围、因此我们认为 1k Ω 是合理的值。
为了更好地了解如何执行调优、我们想知道当调优处于最佳状态时、COM 电压应该会有什么行为。
例如:使用 1k Ω 时、电机旋转、但假设最佳值为 2k Ω、我们如何拦截它?