This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:如何从 0x04 寄存器检测电机电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, MCF8315D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1648038/drv10987-how-to-sense-the-motor-current-from-the-0x04-registe

部件号: DRV10987
主题: MCF8315D 中讨论的其他器件

将二进制数据转换为 drv10987 的 0x04 寄存器中的实际值的公式是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在数据表中找到此信息

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这给出了 电机的峰值电流、但我需要测量电机电流的均方根。 是否有任何公式可以将峰值电流转换为均方根电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhavan:

    不进行 RMS 测量;需要使用该数据执行 RMS 计算。
    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri S:

    我测量了峰值电流并应用了均方根公式。 即 IRMS = IP/ROOT (2) 或 IP * 0.7071

    但我发现变化与现实世界的值.  
    如何克服这个问题。  

    谢谢。此致、
    Madhavan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhavan:

    我还‑不要依赖这一措施、因为不会对其进行采样以控制电机、而是仅作为一般用途的指示器提供。
    如果您需要更多功能或多种类型的控制、请考虑使用 MCF8315D/16D 器件。
    请问您的应用有哪些详细信息?
    谢谢、此致、

    Venkatadri S.