This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:具有更高拉电流/灌电流的 DRV8701

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8770, DRV8701, DRV8251, DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1645146/drv8701-drv8701-with-a-higher-source-sink-current

器件型号: DRV8701
主题中讨论的其他器件: DRV8251DRV8870、DRV8770

你好  

我正在寻找一个与 DRV8701 类似但具有更高拉电流/灌电流能力的直流‑μ A 电机驱动器。 DRV8701 只能处理有关 150mA 的问题、我需要能够提供大约 1A 电流的器件。您能推荐任何合适的替代产品吗?

 

谢谢

Oday Alkaragole  

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 我们会进行审核并向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您需要驱动 1A 电机(电压高达~45V)、建议使用 DRV8251 或 DRV8870。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望有一个直流‑电机驱动器可以用作外部 MOSFET 的栅极‑驱动器、能够处理非常高的拉电流。 具体而言、我需要一个能够可靠地驱动 IRFP4368PbF (6.5 µC 总栅极电荷、10‑12V Vgs、200A 额定值)栅极的驱动器    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清详细信息。 DRV8770 可能是我们可以从 DRV/电机驱动器产品组中推荐的产品。 DRV8770 具有 750mA 拉电流/1.5A 灌电流。  

    感谢您能分享您的最终应用(例如医用病床倾斜电机)。 您的直流电机用例需要比我们通常看到的电机电流更高的电机电流。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我关闭这篇帖子,因为没有答复。