This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625:从过时的 FN 封装迁移

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1649939/uc2625-migration-from-obsolete-fn-package

部件号: UC2625

我正在更新一个旧的设计、它为 UC2625 使用过时的封装 FN 封装。 我正在迁移设计以使用当前支持的 DW 封装。   我找不到有关旧 FN 封装的任何信息 — 似乎在某些时候从数据表中删除了此封装数据。  我需要 FN 封装的引脚输出数据才能完成兼容性分析报告。  是否有包含过时的 FN 封装的旧版 UCX625 数据表?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这个零件是很久以前创建的。 我可以找到最早的数据表版本是 2013 年修订的版本、它仍然没有有关 FN 封装的信息。 我找不到比这更旧的东西。

    我建议使用较新的电机驱动器件。 我们提供许多选项、这些选项具有更多特定于电机驱动应用的集成控制功能、保护和绝对最大值。

    请告诉我系统的一些基本规格、我可以推荐使用更新的器件。  

    在我看来,重新设计可能是不可避免的。

    谢谢、

    Joseph