请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8100-Q1
尊敬的团队:
在我们的系统中、没有 12V 电源轨;只有 KL30、其中最大电压可达到 26V、超过 GVDD 的绝对最大额定值。 因此、我们计划改为将 GVDD 连接到 5.2V。
我的问题是:如果 GVDD = 5.2V、外部 MOSFET 产生的栅源电压 VGS 是多少? 具体来说、V_GHA_SHA 电压是多少?

此致、
天空中