This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:开关时的电流放大器误差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1652367/drv8718-q1-current-amplifier-error-when-switching

器件型号: DRV8718-Q1

你好、团队

客户使用的是 DRV8718-Q1。 他们发现、1 个器件的放大器输出在开关时会大幅波动。 它们进行 ABA 测试、芯片会出现波动。

下面是 NG 部分、紫色 CH 是电机电压。 黄色 CH 是输入线路电流。 绿色 CH 是放大器输出 (SO1)。

image.png

下面是良好单元。

image.png

很明显、良好的单元确实会使放大器输出出现巨大波动。

image.png

NG 单位峰峰值为 0.777V。 而其他 21 个合格器件则保持在 0.3V。

n 我的问题如下:

  1. 这种现象是否正常? 我发现 CMRR 的最小值为 72dB、CMRR 的典型值为 90dB。  如果 NG 芯片恰好达到 CMRR 的最小值、会发生什么情况?
  2. 如果这不是正常的、您建议转到 FA 分析吗?

BR

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 您在公共 E2E 上发布内容、因此我们的讨论将在此处受到限制。  

    如果客户在生产中发现问题、您可以考虑提交 QEM。

    如果您有其他问题、请将其发布到内部 E2E。

    此致

    Shinya