器件型号: ULC1001
尊敬的 TI 团队:
我正在测试镜头清洗系统,按照我的最后一个线程(我不能再回复),功率是相当低<1W;我修改 LC 滤波器根据我的 LCS ,我得到了高电压 (130V ),但电流是非常低,你能帮助我在这个主题吗? 例如、您能给我一个标准的校准文件进行测试吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: ULC1001
尊敬的 TI 团队:
我正在测试镜头清洗系统,按照我的最后一个线程(我不能再回复),功率是相当低<1W;我修改 LC 滤波器根据我的 LCS ,我得到了高电压 (130V ),但电流是非常低,你能帮助我在这个主题吗? 例如、您能给我一个标准的校准文件进行测试吗?
请查找我的最后一个主题链接;
ULC1001-DRV2911EVM:ULC1001-DRV290XEVM/ULC1001-DRV2911EVM:LCS 校准问题 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛
我的意思是:如果你能发送一个就绪的 ULC 文件,在那里我们找到一个不同参数(阻抗,功率,最大电流……)的就绪校准,因为每当我做校准,它给我非常低的功率 (<1W) 即使我已经更换了 LC 滤波器!
https://www.ti.com/tool/download/ULC1001-CALC
请使用计算器。