This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:异常加热问题

Guru**** 2928410 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1650608/drv8873-abnormal-heating-issue

器件型号: DRV8873

尊敬的专家:

我需要帮助解决以下问题:

DRV8873 用于控制在 12V、6A 下工作的双向电磁锁。 DRV8873 已设置为硬件 PWM 模式。 NOL 和 nITRIP 引脚通过 1K 电阻连接到 DVDD、而 SR 引脚通过 22K 电阻接地。 当 IN1 在高电平上持续 200 毫秒、而 IN2 在低电平时、OUT1 正常运行、但 OUT2 有一个接近 30V 的脉冲持续几毫秒、并且芯片过热异常。 未使用电阻负载、但遇到了相同的情况。  

此外、 还尝试了其他方法来控制 SR 引脚、例如断开连接、连接 DVDD 和接地、但它们并不有效。 请参阅下图以供参考:

Design.zip 

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我首先想到的是这可能是由开关转换期间反电动势的电感反冲引起的。 但是、该问题在阻性负载和所有 SR 设置中仍然存在这一事实表明、该问题并非纯粹是由负载引起的。  

    大容量电容的通用指导原则是电机功率每瓦 1 4 µF。 在 12V× 6A = 72W 下、 VM 引脚上需要最小 72 288 µF 的大容量电容。 我看到使用了 100uF、这应该没问题、但您是否在输出瞬态期间在 VM 上看到了任何瞬态?

    如果可能、此事件期间能否获取输出电压、VM 电源和电流的示波器捕获结果?

    此致、

    David