This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8421:DRV8421A 低侧的电流检测

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8421, DRV8411A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1650474/drv8421-current-sense-at-low-side-of-drv8421a

器件型号: DRV8421
主题中讨论的其他器件: DRV8411A

您好团队:

我的客户希望为低功耗电路定义(根据 IEC60335-1 和 UL 6073)添加电流检测点。 但当将电阻器添加到 DRV8421A GND 时、控制引脚信号电平相对于 DRV8421A GND 为–0.5V。

  • 在某些情况下、DRV8421A 是否可以扩展绝对最小值范围?
  • 您是否想添加电流检测点?

  • 该用例用于驱动电子阀。
  • 从解决方案成本角度来看、我们想继续使用 DRV8421A。

image.png

 

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不建议在绝对最小值之外运行。 如果需要电流检测、是否有任何理由不考虑具有集成电流检测功能的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrah、

    数据表中所述的条件并未说明其他条件。 (在任何情况下都会应用 INx 处的绝对最小值)、因此、如果 VM 电源可以在 INx 处扩展 ABS IN、则适合该用例。   

    客户考虑使用 DRV8421 的原因是成本。 当前的解决方案采用晶体管阵列设计、成本约为 0.1 美元。 不过、DRV8421 可实现更小的尺寸。 这是一个动机。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不建议在绝对最小值之外运行。 不存在更改 ABS 最小值的条件。 对于电流检测、建议使用集成了此功能的器件、例如 DRV8411A 或 此处列出的其他器件