This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A-Q1:内部 MOSFET 直接控制/散热

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCF8316D, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1650430/mct8316a-q1-internal-mosfet-direct-control-heat-dissipation

器件型号: MCT8316A-Q1
主题中讨论的其他器件: MCT8316AMCF8316DMCF8316A

尊敬的 TI 团队:

我使用 MCT8316A 来驱动 24 极 BLDC 电机。 我要求有意在电机绕组静止时通过直流电流、产生热量、以便在启动前使电机解冻或解冻。

我已经相当成功地使用两种方法让电机加热:

  1. 快速方向变化:每 200ms 在 CW 和 CCW 之间切换一次方向引脚/寄存器。

  2. 长对齐时间:以最长稳定时间(10 秒)强制进入对齐状态。

但是、对于这两种方法、无论我的寄存器设置如何、从 12V 电源汲取的电流似乎都不会超过~1.8A。 我已经最大化 CBC_ILIMIT、LOCK_ILIMIT 和 OL_ILIMIT、 并将 CSA_GAIN 设置为 0.15V/A、但在电机卡住时仍会达到 1.8A 壁。

您是否有关于如何增加流经绕组的直流电流的建议、以及需要禁用或调整哪些特定算法保护来增大此电流? 是否有办法通过 I2C 直接控制集成式 MOSFET?

电机规格:

  • 电源电压:12V

  • 绕组电阻:0.190 欧姆

  • 绕组电感:0.05mH

  • 正常工作电流:3A @ 6000 RPM

  • 理论失速电流:40A(数据表)

有关如何绕过这种 1.8A 钳位行为以允许更高的恒定电流加热的任何指导、都将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供详细信息。 能否验证 TRAP_CONFIG2 [ALIGN_DUTY] 和 MOTOR_STARTUP2 [OL_DUTY]的值 

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

    TRAP_CONFIG2[ALIGN_DUTY]= 20%

    MOTOR_STARTUP2 [OL_DUTY]=25%  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请尝试提高并验证。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Venkatadri  
    非常感谢、您的建议行之有效、我们成功提高了静止电流。

    我有一个关于内部状态机的快速跟进问题:

    我们使用长 Align Mode (10 秒)特意加热电机绕组。 然而、一旦该 10 秒对齐阶段完成、IC 就会“记住“它、并且如果不对芯片进行物理下电上电、我们就无法重新触发另一个对齐环路。

    我们当前的权变措施是在 10s 计时器到期之前手动切断速度命令、以强制执行全新的启动序列。

    是否有 I2C 上的寄存器命令 使内部状态机“忘记“对齐、以便我们可以再次(或连续)运行它、即使它第一次完成后也是如此?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Horia、

    不,不是这样的控制。 我们在基于 FOC‑的器件 MCF8316D 中具有该功能、在这种情况下、我们可以发出制动命令、并且只要存在制动命令、器件就会将制动器保持在对齐状态。
    我建议您探索基于 FOC‑的产品 MCF8316D。
    什么是最终应用?

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持 — 非常感谢-我们的应用与传感器清洁有关。 我们将探索 MCF8316D、它似乎 缺少 MCF8316A 的多项特性(尤其是 I2C 时钟延展/超时、字节之间没有 100us 的要求)、我可以说是直接替换。

    此致、

    Horia