This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706S-Q1EVM:在 12V 系统中使用 DRV8706S 时、我是否需要对电机驱动器的米勒钳位进行一些研究?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1650117/drv8706s-q1evm-when-i-use-drv8706s-in-12v-system-did-i-need-to-do-something-about-miller-clamp-for-motor-driver

器件型号: DRV8706S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: UCC23514

大家好

我阅读 DRV8706S 和 EVM 的数据表和电路原理图时、

我找不到 DRV8706S 的任何引脚用于米勒钳位、

当我在 48V 系统中使用 DRV8706S 时、我是否需要针对电机驱动器做一些关于米勒钳位的事情?

 

此致

庄弘毅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V 系统 、非 48V 系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 通常、栅极驱动器没有米勒钳位功能。 我实际上不知道栅极驱动器中的米勒钳位。

    外部 FET 上存在米勒区域、但不存在于栅极驱动器中。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些驱动器具有 有源或无源米勒钳位的功能、但我在 DRV8706 的数据表中没有找到有关该功能的任何信息。 但我设置了双向齐纳二极管和肖特基二极管。 如果 MOSFET 栅极上显示负电压、肖特基二极管会将电压钳位到–0.5V。  但是、这些措施可能无法替换为米勒钳位功能准备的芯片引脚。 那么、关于米勒钳位、我还能做些什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    米勒钳位似乎用于 IGBT 或 SiC MOSFET。 DRV8706Q1 不适用于 IGBT/SiC / GaN 驱动。 仅适用于普通 FET 12V 汽车电池应用。 FET Rdson 在 20KhHz PWM 有刷直流电机下的范围可以为 5-20m Ω。  

    在 TI 内部、另一个产品组(例如 UCC23514) 具有有源钳位、可以驱动 IGBT。  

    我关闭这个主题。 如果您正在寻找有源钳位或类似 UCC23514 的器件、请为 UCCxxxx 生成新的 E2E 主题。

    此致

    Shinya