Other Parts Discussed in Thread: DRV8210EVM, DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8210EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8833
对于 DRV8210EVM 电路板 、它按功能运行正常。 但它似乎比 DRV8833 模块功耗更高、我在空闲期间启用了睡眠模式。 您能否建议 取消填充什么内容/如何配置 EVM 以在睡眠模式下获得最低电流