This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:DRV8311 有关最少引脚数和 PWM 补偿的问题

Guru**** 2943270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1651412/drv8311-drv8311-questions-regarding-minimal-pin-counts-and-pwm-allignement

器件型号: DRV8311

我有一个应用,我们有四个摄像头,为了应对雨它被选择使用旋转镜头。 考虑中的一个电机驱动器是 DRV8311。 在我们的场景中、旋转速度必须略高于阈值、并且无需在电机或单个速度控制之间进行同步。

我有一些关于所用 MCU 已经满载、可以摆脱多少引脚的问题:

1) 所有变体是否都需要电流反馈?

2) 如果我使用 3x PWM 来驱动电机、那么三个 PWM 应该有什么对齐方式? 我可以将所有四个驱动器并联到三个 PWM 通道吗?

3) 如果我不关心同步,我可以让 PWM 同步浮动吗?

如果我理解正确、使用 DRV8311P 的最小配置将只使用四个 tSPI 引脚(如果我不想轮询,可能为 nFault)、如图 8-6(或 8-34)所示、DRV8311S/H 将只使用图 8-5 中所示的 3xPWM?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。

    这是一个很酷的应用,我最近见过这些旋转镜头的一个例子。

    1.电流检测已集成,无论您是否使用 SOx 输出,均由您自行决定。 如果未使用、可以设置 CSAREFUV_EN= 0b 以在缺少 CSAREF 电压时禁用故障报告。

    2.如果您希望所有 4 个设备的运行完全相同,您可以为所有 4 个设备共享相同的 PWM 信号。

    3.如果您使用 3x 模式 PWM 信号命令 INx 输入,您可以将其悬空并禁用。 如果使用内部生成的 PWM、可能需要 SYNC 引脚

    4、是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。 3x PWM 型号的一个重要问题仍然是未决、PWM 应具有什么对齐方式? 如果我需要相位偏移而不是中心对齐、我需要与 MCU 不同的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题到底是什么? 如果要以不同方式对齐 PWM、它们可能需要不同的 PWM 信号。

    您可能能够在到每个器件的路径上执行某种数字延迟电路?

    谢谢、

    Joseph