Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
器件型号: DRV8834
您好的团队、
- 关键问题
在建议的工作条件下、VREF 输入电压范围指定为 1V 至 2.1V
但有一个注释指出、尽管精度可能会降低、但该器件仍可在 0V 至 1V 的电压范围内运行。
我们明白这意味着输出电流调节精度会变差。
您能告诉我们、在此范围内、精度下降了多少?
关于 VREF 电压调整
我们正在考虑在启用 DRV8834 且未施加 STEP 信号时更改 VREF 电压以调整输出电流。
这种控制是否会对器件性能或可靠性产生任何影响?
此外、我们还考虑在此调整过程中将 VREF 电压降至 0.7V 左右。
除了问题 1 中提到的精度降低之外、这是否会对器件性能或可靠性产生任何影响?
此致、
Kyohei