Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, TPS61088
器件型号: DRV8323
主题中讨论的其他器件: TPS61088
大家好、我正在使用 DRV8323 和 TPS61088 为 1/10 Scale RC 汽车设计三相 BLDC 电机逆变器。 由于电机的高峰值电流要求、我计划使用“双电源配置“、如下所示:1. VM 引脚:通过 TPS61088 升压转换器连接到 9.7V 升压电源轨、以确保在电池压降期间提供足够的栅极驱动电压 (VGS) 并避免发生 UVLO。 2.逆变器电源(MOSFET 漏极):直接连接至 2S 锂聚合物电池(标称电压为 7.4V ),以提供大电流。 3. VDRAIN 引脚(引脚 37):直接连接到 7.4V 电池电源轨(与 MOSFET 漏极相同)、以实现正确的 VDS 过流检测。 问题:1. 在 VM 引脚 (9.7V) 和 VDRAIN 引脚 (7.4V) 上以不同电压运行 DRV8323 是否完全可以接受? 2.这种单独的电源配置是否会导致内部逻辑、电荷泵或 VDS 过流保护 (OCP) 机制出现任何问题? 感谢您的支持!