Other Parts Discussed in Thread: DRV8452, DRV8434
器件型号: DRV8452
主题中讨论的其他器件: DRV8434
我正在尝试初始化 DRV8452。 据我所知、这必须通过 SPI 激活 CTRL1 寄存器中的 EN_OUT 位。
在第一次 SPI 测试中、我读回 FAULT、DIAG1–3 和 CTRL1–4 寄存器。 但是、我始终看到的响应只是 0xC0、0x00。
通常、这里应该读取默认值、对吧?
出什么问题了?
Vcc 由电路板的外部 3.3V 供电。 它是否应该由 DVDD 供电?
VM 为 24V、nSleep 且使能为高电平 (3.3V)
希望得到帮助。 谢谢。