This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:DRV8432 替代建议

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8434, DRV8412, DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1655303/drv8434-drv8432-replacement-recommendation

器件型号: DRV8434
主题中讨论的其他器件: DRV8412DRV8962 、DRV8262、DRV81662-Q1

您好、
我想知道是否有推荐的 DRV8432 驱动器替代产品。 如果不是、您建议将哪种设备作为替换它的最佳替代方案?
 
为了澄清一下、我指的是 DRV8432、而不是 DRV8434。
 
提前感谢您。
此致。
Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carmen、

    感谢您在此论坛上发布您的问题。

    除了所有其他电气参数的电流驱动能力和功率耗散达到 100%匹配之外、您可能已经知道采用 DDW 封装的 DRV8412 是一种选择。  

    如果您正在寻找与 DRV8432 类似的封装(顶部具有散热器安装选项卡)、最接近的选项是采用 DDV 封装的 DRV8962 或 DRV8262。 DRV8962 / DRV8262 的上升时间和下降时间要慢得多、并且与 DRV8432 相比、这些器件的半桥死区时间更长。 根据最终应用的不同、这些可能是也可能不是合适的替代产品。

    另一种选择是考虑采用具有外部 FET 的栅极驱动器。 建议采用 DRV8162-Q1 驱动器、从而实现更高的工作电压范围。  

    应用有哪些要求? 请分享负载特性和负载、工作电源电压、峰值电流要求和持续时间、持续电流要求、上升时间和死区时间要求。 这是否会使用可变占空比 PWM 驱动? 如果是这种情况、该应用必须满足哪些 fPWM 和占空比分辨率要求、以及最低和最高占空比? 谢谢你。   

    此致、Murugavel