This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8378:DRV8378 样片供货情况

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8378, DRV8376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1655820/drv8378-drv8378-sample-availability

器件型号: DRV8378
主题: DRV8376 中讨论的其他器件

大家好、我有一个目前使用 DRV8376 的设计、它将受益于更高的峰值电流和更好的热性能。 DRV8378 是一个明显的选择、何时可以提供样片用于集成? 谢谢您、Cyril。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    您能给我发邮件说明确切的器件型号和申请吗? 我们可以为客户评估安排样品,并以邮件形式向您提供 RTM 日期

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我没有您的电子邮件地址、但可以在存档的地址找到我。 此致、Cyril。