Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MCF8329A-Q1
尊敬的 TI 专家:
我的客户现在测试 MCF8329A-Q1 EVM。 (用于 SUV 的电动滑动门)
首先、SmarTune 成功后、I2C 速度命令效果良好。
但是、客户在 GUI 中点击“Write to EEPROM“后、I2C 速度命令不起作用。
只有 EVM 中的电位器才能控制速度。
您能否通过 SmartTune 检查 json 文件并找到问题所在?
或者、您可以提出客户可以尝试使用 I2C 命令控制速度的建议。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐