This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:压摆率引脚

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1655500/drv7308-slew-rate-pin

器件型号: DRV7308

嗨、团队

客户正在研究 DRV7308 的一些失效状态 — 如果压摆率引脚在 IPM 上悬空、可能会产生什么影响?  

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    该团队正在检查以在工作台上确认器件在引脚悬空的情况下将进入的压摆率。 我们希望在我们得到结果后、在本周中间对您进行更新。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进问题:

    引脚 1 和 23 内部连接了什么? 想知道、如果相邻引脚之间发生短路、会发生什么情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    对于 SR 引脚悬空的情况、 观察到的行为是这将默认为 DRV7308 的 10V/ns 设置。 关于引脚 1 和 23 的内部连接、我正在与团队确认、但我相信内部没有任何关联。 如果需要、可以将这些引脚短接至 GND。  

    此致、

    Anthony Lodi