This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8461:增益裕度和相位裕度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1656882/drv8461-gain-margin-and-phase-margin

器件型号: DRV8461

您好的团队、

在使用开环传递函数的波特图设计静音步进 PI 控制器 (Kp、Ki) 时、建议的增益裕度和相位裕度值是多少?

数据表建议 UGB 为 200Hz、但没有提及静音步进环路的增益/相位裕度的特定目标。

请提供任何指导。  

运行条件:

VM = 12V
R_MOTOR = 25 Ω
L_MOTOR = 48mH
PWM 频率= 42kHz

 

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    使用开环传递函数的波特图设计静音步进 PI 控制器 (Kp、Ki) 时、建议的增益裕度和相位裕度值是多少?

    静音阶跃 SS 传递函数 具有可变 增益裕度和相位裕度、具体取决于电机转速、VM 电源电压、fPWM 以及电机 L 和 R 参数。 我们提供了传递函数的 FP 和 FZ 与  数据表中上述用户应用参数之间的关系。  极点和零点 定义了传递函数的幅度(增益)和相位行为。

    增益裕度和相位裕度可从开环极点和零点以数学方式推导出来、但无需 执行此路 来计算 DRV8461 的 SS 配置参数。 让我在内部进行检查、下周再见。 谢谢你。

    此致、Murugavel