This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:在商业产品中使用 EVAL-Boards /转售条款

Guru**** 2955430 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1658635/boostxl-drv8305evm-using-eval-boards-in-commercial-products-terms-of-re-sale

器件型号: BOOSTXL-DRV8305EVM

尊敬的所有人:

我有关于此评估板的问题:

BOOSTXL-DRV8305EVM

我们已经为我们的演示 HiL-System 进行了试用、基于令人印象深刻的结果、我们希望将其用于我们与大学合作的计划。

但是、根据“评估模块标准条款“、我们不允许进一步销售。

由于预期的体积不高(少于 100 年)、我们不考虑开发自己的电路板。

我向您提出的问题:在这种情况下、我们是否可以例外、并允许我们将此评估板集成到我们将销售给客户的产品中?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    就销售来自 TI 的 EVM 本身而言、从版权的角度来看、这是不允许的。 此外、这些主板不符合 FCC 标准、这是您向客户销售产品时可能需要的。 它们仅供评估使用。

    我建议的解决方案是使用设计文件(可在 EVM 网页上找到)作为基础/参考、略微修改此类设计并为您自己的设计制作这些电路板。  

    我们之所以公布这些设计文件、是因为您可以轻松修改这些文件或将其用作您自己设计的参考。 您还可以通过移除不必要而笨重/昂贵的评估点/连接器来优化电路板。  

    谢谢、

    Joseph