This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:使用 LP-MSPM0G3507 进行 DRV8329AEVM 控制

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8329AEVM, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1657368/drv8329aevm-drv8329aevm-control-using-lp-mspm0g3507

器件型号: DRV8329AEVM
Thread 中讨论的其他器件: DRV8329

您好的团队、

我尝试使用以下指南将 LP-MSPM0G3507-Q1 连接到 DRV8329AEVM、但我发现了一些错误和其他令人困惑的器件、因此我想确认几点。

 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIhB0RIrsHX7Kjt.eZfSvg__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST&placeholder=true

1) 在硬件设置的第 5 步中、应为 J1。

2) 第 8 步建议我们可以两种不同的方式连接两个板。 但是、仅介绍了跳线方法。 我们可以将这两个器件对接吗? 在 DRV8329AEVM 用户指南的“7.3 LaunchPad 连接器和连接“中、该器件与 M0 LaunchPad 的引脚排列接头兼容、但上面的硬件设置页面中未提及此问题。  

3) DRV8329AEVM 用户指南中显示“DNP R69/R80(如果 DRVOFF 由 LP 输出控制)“、但硬件设置页面中未提及这一点。 代码“sensorless-foc_DRV8329“是否控制 DRVOFF?

4) DRV8329AEVM 用户指南还提到“填充 R58 时、MCU GPIO 应默认为输入“。 默认情况下、“sensorless-foc_DRV8329“是否会执行此操作? 我假设是这样、因为硬件设置指南中没有提到需要移除此电阻器、但请进行确认。  

5) DRV8329AEVM 用户指南还显示“移除 R65 以断开 CTAP 与 LP 的连接“。 这是否准确? 我认为 R65 只会断开 OUTC 而不会断开中心抽头。  

感谢您对检查这些点的支持、请告诉我是否需要更改代码或对 DRV8329AEVM 进行任何其他更改以使此设置正常工作。  

此致、

Aingeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aingeru:

    1.是的、这应该是 J1。  

    2.为此,我将使用跳线,因为您可以确保 1 x 1 从 laucnhpad 的每个连接到 DRV8329AEVM 上的正确引脚。

    3.只要 MCU 接头上的 DRVOFF 引脚有通向器件的路径、代码就应该能够控制 DRVOFF 引脚。 您可以检查可在线下载的原理图、以确保连接路径正确。

    4.是的,看一下原理图,这似乎是准确的。  

    5、是的、用于断开 CTAP 的正确电阻为 R66。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    如果是这种情况、我希望对我在上一篇文章中发送的链接进行一些维护、以便其他用户不会感到困惑。 我还有关于第 3 点和第 4 点的其他问题。  

    3) 那么我是否需要移除 R69 和 R80?  EVM 用户指南和无传感器 FOC 用户指南之间的指令未很好地同步这一事实使这变得更加令人困惑、不应该如此。  

    4) 观察 sensorless-foc_DRV8329 示例的.syscfg、看起来 NSLEEP GPIO 被设置为输出。 您能否确认是否可以保留 R58、或者是否应该 取消填充 ?

    谢谢、

    Aingeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aingeru:

    遗憾的是、我不负责该指南页面的维护工作、而是由 MCU 团队负责处理。 我可以通知他们,它有一些不准确的。

    3) 如果您希望 LP 控制 DRVOFF ,您可以取消安装电阻器,如果没有,然后让它们保持打开

    4) 可以、nSLEEP 是 MCU 的输出(如果由 MCU 控制)。 MCU 可以打开/关闭该引脚以控制器件进入/退出睡眠模式。 R58 填充和 PVDD 开关仅适用于在接通电源时唤醒该器件... 这由您决定、无论选择哪一个选项都有效、这只是您是否想要 MCU 控制的睡眠功能而已。

    谢谢、

    Joseph