Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MCF8329A
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。
我们正在评估适用于 24V 无传感器 BLDC 泵应用的 MCF8329A。
泵正常启动和运行。 流速和压力都符合我们的目标规格。
但在运行期间、 会报告速度饱和故障和电流饱和故障。
尽管存在以下故障指示:
-
泵继续正常工作。
-
流量和压力保持在要求的规格范围内。
-
输入电流是稳定的。
-
MOSFET 温度保持正常。
-
系统已连续测试一小时以上、没有出现任何不稳定或过热情况。
我们的问题是:
如果泵性能和热行为正常、是否可以在存在速度饱和故障和电流饱和故障指示的情况下继续进行大规模生产?
或者、这些故障表示存在在生产前应解决的潜在长期可靠性问题吗?
此致、
Danilo