Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8701EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8701
大家好:
在运行控制扭矩期间、是否可以在 不 使用微控制器的情况下动态调整 DRV8701 上的电流调节 (VREF)?
如果是、在硬件(例如,通过模拟信号或电位器)中实现此目的最简单的方法是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8701EVM
器件型号: DRV8701
大家好:
在运行控制扭矩期间、是否可以在 不 使用微控制器的情况下动态调整 DRV8701 上的电流调节 (VREF)?
如果是、在硬件(例如,通过模拟信号或电位器)中实现此目的最简单的方法是什么?
尊敬的 Bjoern:
感谢您在这个论坛上发帖。 是的、可以使用 DRV8701 上的变量 VREF 动态调节线圈电流。 VREF 输入可以介于 0.3V 至 AVDD(典型值为 4.8V)之间。 使用电位器或 VREF 范围内任何形式的可变模拟电压都应该可以工作。
数据表中提供了电流调节公式。 必须根据 VREF 设置的电流要求提供 Rsense 并调整其大小。 DRV8701EVM 使用一个可变 VREF、可以使用其 GUI 进行调整以进行评估。 谢谢你。

此致、Murugavel