This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700 输出丢失范围

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1657463/drv2700-drv2700-output-loses-range

部件号: DRV2700

您好、

我使用 DRV2700 驱动压电介质。 我们之前的输入存在一些问题并添加了保护。 我们已经启动并运行了很久、没有出现任何问题。 我们最近遇到了一些问题、因为产出无法达到满量程、而且行动不正确。 我们不会过驱输入 (0-3.5V)、并且 DRV2700 的所有输入上都有瞬态保护。 我在注意到不稳定的输出行为后查看了输入、输入阻抗似乎都很好(没有短路或输入损坏)。  

因此、似乎其中一个输出已损坏、无法可靠地控制、输出将移动、但不会达到正确的值。 输出是否需要某种保护? 数据表仅提到输入保护、而不是输出保护。 压电执行器是容性的、残余电荷是否会成为输出端的问题?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">压电执行器不仅会消耗能量、还可能会产生高电压尖峰并返回到放大器驱动器中。 如果器件缺少输出放电路径、随着时间的推移、容性负载上捕获的电荷会使输出 MOSFET 击穿、从而导致您看到的部分量程输出行为不稳定。

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">为了在容性负载下实现稳健运行、您可以尝试以下方法: 
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">
      ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">
    • ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">反激式/集电极二极管: 在输出端到高压电源轨 (PVDD) 和接地端之间添加高速、快速恢复二极管。 这会钳制超过电源轨的任何电感/电容反冲。
    • ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">TVS 二极管(瞬态电压抑制器): 在差分输出端(或在单端设置中从每个输出端到接地端)之间放置双向 TVS 二极管以钳制突然的电压尖峰、防止它们损坏输出级。 
    • ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">放电电阻器: 在压电元件上添加高阻值并联电阻器(例如,将 100kΩ 设为 1 MΩ)、以在驱动器空闲时缓慢释放剩余的直流电荷。
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">