Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D, MCF8316DEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MCF8316D
我们目前正在评估 TI BLDC 电机驱动器 MCF8316D 的采用情况。
我们已经获得 了 MCF8316DEVM 评估模块 、并正在通过为我们连接可用的 BLDC 电机来验证其运行情况。
使用 TI 的 GUI 工具 Motor Studio、我们能够实现基本的电机旋转。 但是、我们想问一问、使用该器件是否可以实现以下控制功能。
此外、如果您能提供 实现此类控制所需的相应寄存器配置、我们将不胜感激。
- 控制、无论负载扭矩如何变化、都能保持恒定的转速、
能够在 100 到 3000 rpm 的范围内调整速度。