Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8243-Q1
至支持团队、
如何使用 DRV8243-Q1。
如果 nSCS 引脚保持开路、则该引脚在内部上拉至高电平、并且禁用 SPI 接口;
但是、如果正常运行 OUT1 和 OUT2 所需的所有其他信号都是输入信号、
OUT1 和 OUT2 是否会响应输入执行预期的输出操作?
OUT1 和 OUT2 是否无法运行?
此致 cafain