Other Parts Discussed in Thread: DRV103
部件号: DRV103
我对 DRV103H 可以处理的最大电流输出有疑问。 数据表指出、最大峰值电流输出介于 3A 和 4.2A 之间、标称值为 3.5A。 我的螺线管需要 3.9A 并持续 15ms、然后通过 PWM 下降、是否会出现输出电流降至 0A 的情况? 3A 到 4.2A 的容差范围是否意味着一些 DRV 可能为 3A、而另一些为 4.2A? 或者、在这种情况下、4.2A 是提供的所有器件的最大值。 请提供建议。