This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:尽管存在内部速度环路和线性速度曲线、但稳定前的低速过冲

Guru**** 2971630 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM, MOTORSTUDIO, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1661493/mcf8329evm-low-speed-overshoot-before-settling-despite-internal-speed-loop-and-linear-speed-profile

器件型号: MCF8329EVM
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO、 MCF8329A

TI 团队大家好、

我正在  闭环速度控制模式下 将 MCF8329EVM 与无传感器 BLDC 电机一起使用。

配置

  • 配置的最大电机转速: 800 Hz (6000 RPM)
  • 速度命令输入:基于 I2C 的速度命令
  • 速度曲线: 线性速度曲线
  • 负荷夹持范围: 5%至 94%
  • 已启用内部速度 PI 环路
  • 通过 MotorStudio 执行电机控制以进行评估

观察

在 中高速下、电机转速达到目标转速并正常稳定。

不过、在 较低速度设定点 (例如 100RPM、200RPM、300RPM)下、电机始终:

  1. 会以命令速度之外的速度加速。
  2. 超过目标速度。
  3. 然后返回并以命令的速度正确稳定。

问题

这是否与无传感器启动和估算器转换有关?

我的理解是:

  • 在低速时、反电动势非常小。
  • 该器件最初以开环/启动模式运行。
  • 在估算器实现可靠的转子位置估算并过渡到稳定的闭环运行之前、内部速度 PI 环路可能没有完全权限。

因此、我怀疑启动期间施加的初始占空比可能会导致电机在速度环路完全有效之前过冲。

要求澄清

  1. 在 MCF8329A 上进行无传感器操作时、是否预计会出现这种低速过冲?
  2. 在足够的 BEMF 可用之前、内部速度 PI 环路是保持不活动状态还是部分不活动状态?
  3. 是否有可帮助减少这种低速过冲的 MotorStudio 参数?
  4. 是否有一种通过无传感器操作实现低于 500RPM 的更严格速度调节的推荐方法?

我在下面附上了寄存器配置文件。 如果有任何关于减少低速过冲的指导意见、我们将不胜感激。

{
"signature":"oneui-register-data",
"data":[
[
{
"idx":0,
"id":"ISD_CONFIG",
"value":"0xC4E215E1",
"addr":"0x00000080"
},
{
"idx":1,
"id":"REV_DRIVE_CONFIG",
"value":"0x48296064",
"addr":"0x00000082"
},
{
"idx":2,
"id":"MOTOR_STARTUP1",
"value":"0x50A34DCE",
"addr":"0x00000084"
},
{
"idx":3,
"id":"MOTOR_STARTUP2",
"value":"0xA3848001",
"addr":"0x00000086"
},
{
"idx":4,
"id":"CLOSED_LOOP1",
"value":"0x123B88DC",
"addr":"0x00000088"
},
{
"idx":5,
"id":"CLOSED_LOOP2",
"value":"0xAAA04425",
"addr":"0x0000008A"
},
{
"idx":6,
"id":"CLOSED_LOOP3",
"value":"0x1CC51940",
"addr":"0x0000008C"
},
{
"idx":7,
"id":"CLOSED_LOOP4",
"value":"0x36B652C0",
"addr":"0x0000008E"
},
{
"idx":8,
"id":"REF_PROFILES1",
"value":"0x21800187",
"addr":"0x00000094"
},
{
"idx":9,
"id":"REF_PROFILES2",
"value":"0x36996C4E",
"addr":"0x00000096"
},
{
"idx":10,
"id":"REF_PROFILES3",
"value":"0x7F87D780",
"addr":"0x00000098"
},
{
"idx":11,
"id":"REF_PROFILES4",
"value":"0x000299B1",
"addr":"0x0000009A"
},
{
"idx":12,
"id":"REF_PROFILES5",
"value":"0xA42FFBB8",
"addr":"0x0000009C"
},
{
"idx":13,
"id":"REF_PROFILES6",
"value":"0x00777FC2",
"addr":"0x0000009E"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"FAULT_CONFIG1",
"value":"0x1FF83186",
"addr":"0x00000090"
},
{
"idx":1,
"id":"FAULT_CONFIG2",
"value":"0x5FC029C8",
"addr":"0x00000092"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"INT_ALGO_1",
"value":"0x0BC4027D",
"addr":"0x000000A0"
},
{
"idx":1,
"id":"INT_ALGO_2",
"value":"0x00000261",
"addr":"0x000000A2"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"PIN_CONFIG",
"value":"0x40032301",
"addr":"0x000000A4"
},
{
"idx":1,
"id":"DEVICE_CONFIG1",
"value":"0x10100002",
"addr":"0x000000A6"
},
{
"idx":2,
"id":"DEVICE_CONFIG2",
"value":"0x03E8D00C",
"addr":"0x000000A8"
},
{
"idx":3,
"id":"PERI_CONFIG1",
"value":"0x49E03DC0",
"addr":"0x000000AA"
},
{
"idx":4,
"id":"GD_CONFIG1",
"value":"0x82F0807B",
"addr":"0x000000AC"
},
{
"idx":5,
"id":"GD_CONFIG2",
"value":"0x80000400",
"addr":"0x000000AE"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"GATE_DRIVER_FAULT_STATUS",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000E0"
},
{
"idx":1,
"id":"CONTROLLER_FAULT_STATUS",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000E2"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"ALGO_STATUS",
"value":"0x59C2F0A4",
"addr":"0x000000E4"
},
{
"idx":1,
"id":"MTR_PARAMS",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000E6"
},
{
"idx":2,
"id":"ALGO_STATUS_MPET",
"value":"0x08000000",
"addr":"0x000000E8"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"ALGO_CTRL1",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000EA"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"ALGO_DEBUG1",
"value":"0xF8500000",
"addr":"0x000000EC"
},
{
"idx":1,
"id":"ALGO_DEBUG2",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000EE"
},
{
"idx":2,
"id":"CURRENT_PI",
"value":"0x03280228",
"addr":"0x000000F0"
},
{
"idx":3,
"id":"SPEED_PI",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000F2"
},
{
"idx":4,
"id":"DAC_1",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000000F4"
}
],
[
{
"idx":0,
"id":"ALGORITHM_STATE",
"value":"0x0000000D",
"addr":"0x00000196"
},
{
"idx":1,
"id":"FG_SPEED_FDBK",
"value":"0x07665DE8",
"addr":"0x0000019C"
},
{
"idx":2,
"id":"BUS_CURRENT",
"value":"0x0030939E",
"addr":"0x0000040E"
},
{
"idx":3,
"id":"PHASE_CURRENT_A",
"value":"0xFFFA0000",
"addr":"0x0000043C"
},
{
"idx":4,
"id":"PHASE_CURRENT_B",
"value":"0x00010000",
"addr":"0x0000043E"
},
{
"idx":5,
"id":"PHASE_CURRENT_C",
"value":"0x00040000",
"addr":"0x00000440"
},
{
"idx":6,
"id":"CSA_GAIN_FEEDBACK",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x00000450"
},
{
"idx":7,
"id":"VOLTAGE_GAIN_FEEDBACK",
"value":"0x00000001",
"addr":"0x00000458"
},
{
"idx":8,
"id":"VM_VOLTAGE",
"value":"0x032C8000",
"addr":"0x0000045C"
},
{
"idx":9,
"id":"PHASE_VOLTAGE_VA",
"value":"0x02F32C94",
"addr":"0x00000460"
},
{
"idx":10,
"id":"PHASE_VOLTAGE_VB",
"value":"0x02F1712C",
"addr":"0x00000462"
},
{
"idx":11,
"id":"PHASE_VOLTAGE_VC",
"value":"0x02EFB5C4",
"addr":"0x00000464"
},
{
"idx":12,
"id":"SIN_COMMUTATION_ANGLE",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x000004AA"
},
{
"idx":13,
"id":"COS_COMMUTATION_ANGLE",
"value":"0x08000000",
"addr":"0x000004AC"
},
{
"idx":14,
"id":"IALPHA",
"value":"0x00180000",
"addr":"0x000004CC"
},
{
"idx":15,
"id":"IBETA",
"value":"0xFFAF2BC4",
"addr":"0x000004CE"
},
{
"idx":16,
"id":"VALPHA",
"value":"0x009B5814",
"addr":"0x000004D0"
},
{
"idx":17,
"id":"VBETA",
"value":"0x02277489",
"addr":"0x000004D2"
},
{
"idx":18,
"id":"ID",
"value":"0x0015D5B9",
"addr":"0x000004DC"
},
{
"idx":19,
"id":"IQ",
"value":"0x00515932",
"addr":"0x000004DE"
},
{
"idx":20,
"id":"VD",
"value":"0x009B5816",
"addr":"0x000004E0"
},
{
"idx":21,
"id":"VQ",
"value":"0x0227748B",
"addr":"0x000004E2"
},
{
"idx":22,
"id":"IQ_REF_ROTOR_ALIGN",
"value":"0x00000000",
"addr":"0x0000051A"
},
{
"idx":23,
"id":"SPEED_REF_OPEN_LOOP",
"value":"0x002FFF03",
"addr":"0x00000532"
},
{
"idx":24,
"id":"IQ_REF_OPEN_LOOP",
"value":"0x01999390",
"addr":"0x00000542"
},
{
"idx":25,
"id":"SPEED_REF_CLOSED_LOOP",
"value":"0x076FE5CA",
"addr":"0x000005D0"
},
{
"idx":26,
"id":"ID_REF_CLOSED_LOOP",
"value":"0xFF2D5C93",
"addr":"0x0000060A"
},
{
"idx":27,
"id":"IQ_REF_CLOSED_LOOP",
"value":"0x007DB889",
"addr":"0x0000060C"
},
{
"idx":28,
"id":"ISD_STATE",
"value":"0x00000005",
"addr":"0x000006B0"
},
{
"idx":29,
"id":"ISD_SPEED",
"value":"0x00004C25",
"addr":"0x000006BA"
},
{
"idx":30,
"id":"IPD_STATE",
"value":"0x0004000B",
"addr":"0x000006E4"
},
{
"idx":31,
"id":"IPD_ANGLE",
"value":"0x02AE5433",
"addr":"0x0000071A"
},
{
"idx":32,
"id":"ED",
"value":"0x00012F47",
"addr":"0x0000075C"
},
{
"idx":33,
"id":"EQ",
"value":"0x023F9BC1",
"addr":"0x0000075E"
},
{
"idx":34,
"id":"SPEED_FDBK",
"value":"0x07730826",
"addr":"0x0000076E"
},
{
"idx":35,
"id":"THETA_EST",
"value":"0x257EEBA3",
"addr":"0x00000774"
}
]
]
}

感谢您的支持。

此致、
Aniruddha P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirudha:


    在低速设定点 (100RPM–300RPM) 下观察到的过冲是 MCF8329A 上无传感器 BLDC 运行时的预期行为、与开环启动和估算器转换机制直接相关。


    MCF8329A 运行一种无传感器 FOC 算法、该算法使用 BEMF 估算转子位置。 在低速时:

    BEMF 不足以实现可靠的转子角度估算。


    该器件以开环启动模式运行、应用固定占空比/电流曲线来加速电机。


    在估算器转换至稳定的闭环控制(切换)之前、速度 PI 环路具有有限或没有权威。


    启动占空比会超过目标值、因为开环加速会在闭环速度 PI 干预之前将电机驱动至低于低命令速度


    在中/高速条件下、目标速度远高于切换阈值、因此 PI 环路以足够的 BEMF 裕度进行控制、并实现干净的稳定。

    在低速时、目标接近或低于转换点、从而导致您观察到的过冲然后稳定行为。

    请尝试以下方法

    通过 MotorStudio 中的“Performance Tuning Category(性能调优类别)“、重点关注以下参数:

    降低开环加速率 (OL_ACC_A1、OL_ACC_A2)—启动期间的加速较慢会降低导致过冲超过低速目标的势头。

    降低切换阈值 (HANDOFF_THR)-较低的阈值使估算器能够以较低的速度尝试闭环转换、从而缩短开环退出与目标速度之间的差距。

    调整启动时间配置—配置更长的启动时间、以允许更温和的加速通过低速区域。

    调优速度 PI 增益 (SPD_LOOP_KP、SPD_LOOP_KI)-更激进的速度环路增益可以帮助 PI 获得授权后更快地校正过冲、但这必须与稳定性进行平衡。

    降低 OL_ILIMIT — 限制开环电流可降低启动期间施加的扭矩,从而直接降低加速过冲。

    通过减少传感器运行来实现低于 500RPM 的严格速度调节始终受到低 BEMF 物理特性的限制。

    如果您的应用需要精确的低速控制而没有过冲、请考虑过冲幅度对于您的用例是否可以接受。

    上述调整可以更大限度地减少该误差、但无法完全消除开环到闭环的转换伪影。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.