This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329A EEPROM 问题继续

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1662119/mcf8329a-mcf8329a-eeprom-issue-continued

器件型号: MCF8329A

前面的主题确定了 EEPROM 数据的问题。 IC 不会与正确的 i2c 地址通信、但会在另一个地址上进行通信。 EEPROM 数据似乎已损坏。 我确定是从另一个外部电源为 AVDD 供电。 该电源 UVLO 设置在 12V 左右。 内部主电源约为 27V。 由于 IC 电源未同步、您可以和我分享一些上电和断电序列吗? 也许我必须将降压电源 IC 修改为更低的阈值。 此处讨论了原始问题、并且已经分享了每个相关信息(以及降压 IC UVLO 的分压器)。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615069/mcf8329a-device-fails-on-start/6256281

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的诊断正确。 EEPROM 损坏(导致 I2C 地址不匹配)几乎可以肯定是由外部 AVDD 电源 (12V UVLO) 和主 27V 电源之间的未同步上电引起的。

    MCF8329A 的 AVDD POR 阈值为 2.85V(上升)。 如果 PVDD 上电并且器件尝试在 AVDD 稳定之前加载 EEPROM 数据、或者如果 AVDD 在 EEPROM 写入周期内下降,则写入部分完成 — 会损坏存储的数据(包括 I2C 地址配置)。

    下表显示了每个电压的 POR 规格

    电流 以上 失速情况
    AVDD POR 2.85V(典型值 在器件退出 POR 之前必须保持稳定
    PVDD UVLO 4.4V 上升 栅极驱动器使能阈值
    VREG UVLO 1.9V 上升 如果违反、则关断逻辑
    GVDD UV 7.5V 上升 栅极驱动欠压

    断电时、确保 AVDD 在 PVDD 之前不会崩溃 — 如果器件在运行过程中当 AVDD 降至 POR(2.65V 下降)以下时、它将进入非 活动状态、任何待处理的 EEPROM 活动都可能损坏数据

    将降压 IC 的 UVLO 分压器修改为下限阈值、以便在 MCF8329A 退出其内部 POR 序列之前建立 AVDD。 这消除了导致 EEPROM 损坏的竞态条件。

    您是否测量了上电期间 PVDD 达到 4.4V 和 AVDD 稳定在 3.3V 之间的实际时序延迟、以确认时序差距并确定所需的确切 UVLO 阈值调整?

    上电序列  


    和器件架构的高精度实验室模块

    ≤PVDD (4.5V 至 60V)-这是主电源;斜坡速率必须 µs 30V/μ s
    2. AVDD 通过集成 LDO 从 PVDD 在内部启动(POR 阈值:2.85V 典型上升)
    3. VREG 必须有效 (UVLO 阈值:典型上升 1.9V)—在您的情况下、由于您从外部为 AVDD 供电、VREG 必须在 4 之前或同时达到阈值。 PVDD 会清除其 UVLO
    5. PVDD UVLO 在 4.4V 上升典型值时清除
    6. GVDD 充电 (UVLO 阈值:典型上升电压为 7.5V)
    7、在初始低侧导通期间、通过涓流电荷泵进行自举电容器充电 (BST UVLO 典型值:4.45V)

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.