Other Parts Discussed in Thread: DRV120
部件号: DRV120
您好团队
我想使用 DRV120 控制继电器。
我的系统可以切换 b/g/n 24V(高)和高阻抗(低)
我想连接到 Vin 和 Vs、因为它应该用于为继电器供电/控制。
是否可以始终将 EN 引脚连接到 5V?
或者、我应该使电路在 DO 为高电平时仅向 EN 提供 5V 电压
其次、EN 到 Vin 之间有一个内部上拉电阻器、EN 的绝对最大值列为 7V、这是否会导致问题、因为我的 Vin 为 28V?
如果这是问题、是否有办法禁用该上拉电阻器?
如果这不是问题、我是否可以将 EN 悬空、这意味着它将始终启用?
谢谢。此致
Dhanush