Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1
器件型号: DRV8706-Q1
您好、
关闭栅极驱动器后手动制造故障时、似乎没有报告 VDS 故障。
我想知道栅极驱动器关闭时 VDS 故障检测是否未打开。 手册中提到了 VGS 故障检测在 Idrive 期间执行、但没有描述 VDS 故障检测的有效时间。我还想确保当栅极驱动器关闭时也不会触发 VGS 故障检测。
谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1
器件型号: DRV8706-Q1
您好、
关闭栅极驱动器后手动制造故障时、似乎没有报告 VDS 故障。
我想知道栅极驱动器关闭时 VDS 故障检测是否未打开。 手册中提到了 VGS 故障检测在 Idrive 期间执行、但没有描述 VDS 故障检测的有效时间。我还想确保当栅极驱动器关闭时也不会触发 VGS 故障检测。
谢谢!


你(们)好
您的观察结果是正确的。 当栅极驱动器关闭时、VDS 和 VGS 故障检测均不起作用。 这两种保护机制本质上都与有源栅极驱动操作相关。
VDS 过流检测:如果 VDS 过流比较器上的电压超过 VDS_LVL 的时间超过 TDS_DG 时间、则 DRV8706-Q1 会检测到 VDS 过流情况。 电压阈值和抗尖峰脉冲时间可通过 VDS_LVL 和 VDS_DG 寄存器设置进行调整。 此外、在独立半桥和分离式 HS/LS PWM 控制 (BRG_MODE = 00b、11b) 中、可将器件配置为禁用所有半桥、或仅通过 VDS_IND 寄存器设置来禁用发生了故障的相关半桥。
VGS 栅极故障检测如果 VGS 电压超过 VGS_LVL 比较器电平的时间未超过 tDRIVE 时间、则 DRV8706-Q1 会检测到 VGS 栅极故障情况。
| 电池短路保护功能 | 激活时 | 处于非活动状态时 |
|---|---|---|
| VDS OCP | 在 有效开关期间 TDs_DG 到期后 | 栅极驱动器关闭(无开关事件) |
| VGS GDF | 在有源开关期间的 tDRIVE 结束时的位置 | 栅极驱动器关闭(无 IDRIVE 电流) |
该器件还具有 离线短路和开路负载检测 (OOL 和 OSC) 功能、请查看 数据表中的 7.3.8.11 离线短路和开路负载检测 (OOL 和 OSC)。
此致
Mojtaba.
您好、
感谢您的答复。
现在我可以清楚地看到、当栅极驱动器关闭时、既不执行 VDS 故障检测、也不执行 VGS 故障检测。我现在知道、当栅极驱动器开启时、VGS 故障检测发生在 Idrive 时间之后、但我仍不确定在栅极驱动器开启后何时执行 VDS 故障检测。
您的响应中提到 VDS 故障检测是“在有源开关期间“执行的。 我想确定它的含义。 当我关断 H 桥的其中一个 MOS 晶体管并将 H 桥置于所有四个 MOS 晶体管均关断的状态时、栅极驱动器仍处于导通状态。 我想知道在这种情况下、如果反电动势导致电压较大、是否会报告 VDS 故障(下部 MOS 晶体管的漏极和源极)? 此外、死区时间是否计入“有源开关期间“? 这是否意味着我还需要调整 VDS 滤波时间以覆盖死区时间、从而避免这种可能的 VDS 误诊?
谢谢!
你(们)好
[引述 userid=“696276“ url=“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1665762/drv8706-q1-vds-fault-detection-is-not-working-when-gate-driver-is-closed/6423015我仍然不确定在栅极驱动器导通后何时执行 VDS 故障检测。
您的响应中提到 VDS 故障检测是“在有源开关期间“执行的。 我想确定它的含义。
[/报价]VDS 故障检测意味着器件正在检查过流情况。 VDS = Rdson * I。当 FET 导通时、电流流经 FET、如果漏极源极两端的电压超过阈值、该器件将触发 OCP 并禁用 FET
当我关断 H 桥的一个 MOS 晶体管并将 H 桥置于所有四个 MOS 晶体管均关断的状态时、栅极驱动器仍处于导通状态。 我想知道在这种情况下、如果反电动势导致电压较大、是否会报告 VDS 故障(下部 MOS 晶体管的漏极和源极)?
您认为栅极驱动器仍处于开启状态是什么意思? VDS 路径通过外部 FET、器件仅测量每个 FET 漏极/源极两端的电压。 请查看下面的方框图、其中显示了器件内部的比较器将如何测量 VGS 和 VDS。
关于大 BEMF、当 FET 关断时、体二极管应处理它。 您需要确保不会超过器件的绝对最大值。

另外、是否在“有源切换期间“中计算死区时间? 这是否意味着我还需要调整 VDS 滤波时间以覆盖死区时间、从而避免这种可能的 VDS 误诊?
死区时间是外部高侧和低侧 MOSFET 开关之间体二极管导通的一段时间、旨在防止发生任何跨导或击穿。
VDS - DG 对死区时间没有影响。 如果 VDS 过流比较器上的电压超过 VDS_LVL 的时间超过 TDS_DG 时间、则 DRV8706-Q1 会检测到 VDS 过流条件。 因此、抗尖峰脉冲用于防止任何不在死区时间内的错误 OCP 警报。
DRV8706-Q1 使用 VGS 监控器来实现断路、然后通过测量外部 MOSFET VGS 电压来确定正确启用外部 MOSFET 的时间、从而制定死区时间方案。 该方案使栅极驱动器能够针对系统变化(例如温度漂移,老化,电压波动和外部 MOSFET 参数变化)来调整死区时间。 如有需要、可插入一个额外的固定数字死区时间 (tDEAD_D)、并可通过 SPI 寄存器对其进行调整。
有关时序的详细信息、请查看下图。

此致
Mojtaba.