This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305 *问题

Guru**** 1758495 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305, LAUNCHXL-F28027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1066420/drv8305-drv8305-question

部件号:DRV8305
本文档中讨论的其它部件:LAUNHXL-F28379D,,, LAUNHHXL-F28027

您好,  

我正在使用  Launchxl-F28379D 和  BOOSTXL-DRV8305EVM 以及 Simulink 来使 BLDC 电机变得无感。

我想现在就成为我自己的控制人。

有人能推荐我新的 MCU (低成本 Picollo)和驱动器 IC,这些新的 MCU 和驱动器 IC 在市场上可用,并将与   来自 Simulink 的 MCB_PMSM_ICSENT_Sensorless 子系统配合使用吗?

因为  DRV8305*和 TMS320F28379DZWT 不可用。

此致,

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚当,  

    我不确定 MCU 端的 Piccolo 设备支持 Simulink 和 BOOSTXL-DRV8305。 我已向 C2000团队发送请求帮助。  

    您可以尝试使用 LAUNCHXL-F28027或 LAUNCHXL-28069M,这些启动板上的 MCU 可能支持 Simulink。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    所以我正在等待更多信息:)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上文所述,您可以尝试 使用带有 BOOSTXL-DRV8323RHBOOSTXL-DRV8323RS的 LAUNHHXL-F28069M 或 LAUNCJXL-F280025C。 Matlab/Simulink 也支持这些工具或套件。