“线程”中讨论的其他部件: DRV8847, TEST, DRV8434, INA181, DRV8876, DRV8231A
您好,
我计划使用 DRV8434E (或 DRV8434P)驱动两个小型直流电机。 这些电流具有内部电流感应功能,可用于切碎控制,但遗憾的是,不会在外部报告测量到的电流。 我需要相对准确地测量电机电流以进行闭环电流控制,因此我希望在 PGND 引脚上使用外部电流感应电阻器。 这是好的还是会导致问题?
请注意,由于感应电阻器上的电压降,这将在 PGND 引脚和 GND 引脚以及外露的电极之间造成小电压差。 我不知道 DRV8434E/P 如何在内部工作,因此无法判断这是否是问题所在。 感谢您的建议。
此致,
家伙。