This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434E:能否将外部感应电阻器与此电机驱动器一起使用?

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434E, DRV8847, DRV8434, INA181, DRV8876, DRV8231A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1066837/drv8434e-can-i-use-external-sense-resistors-with-this-motor-driver

部件号:DRV8434E
“线程”中讨论的其他部件: DRV8847TESTDRV8434INA181DRV8876DRV8231A

您好,

我计划使用 DRV8434E (或 DRV8434P)驱动两个小型直流电机。 这些电流具有内部电流感应功能,可用于切碎控制,但遗憾的是,不会在外部报告测量到的电流。 我需要相对准确地测量电机电流以进行闭环电流控制,因此我希望在 PGND 引脚上使用外部电流感应电阻器。 这是好的还是会导致问题?

请注意,由于感应电阻器上的电压降,这将在 PGND 引脚和 GND 引脚以及外露的电极之间造成小电压差。 我不知道 DRV8434E/P 如何在内部工作,因此无法判断这是否是问题所在。 感谢您的建议。

此致,

家伙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DRV8434E 不支持  PGND 引脚上的外部电流感应电阻器,因为 PGND 和 GND 是内部连接的。  

    请检查 DRV8847能否满足您的要求?

    此致,
    王莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你能仔细检查一下吗? 因为简单的欧姆表测试表明 GND 和 PGND 之间不导通。 两个 PGND 引脚(彼此之间)之间存在导通性,但与 GND 或暴露的散热垫不导通。

    DRV8847不适用于我,因为我有24V 电源。 该应用程序还具有成本敏感性和空间敏感性,DRV8434E/P 在这两个方面都表现良好(1.6美元@ 1k,4x4mm QFN)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我确信 DRV8434E 不支持 外部接地电流感应电阻器。 我们的下一个步进电机驱动器将为其提供支持。 但是,今年晚些时候可以发布。 我的顾虑是:

    1. 接地和接地端可以通过内部二极管或其他电路连接。 泄漏电流路径可能是影响电流感应精度的一个问题。  

    2.如果将 DRV8434E AGND 和 PGND 连接在一起,并将 SENSE 电阻器置于 DRV8434E GND 和板 GND 之间,则限制为 DRV8434引脚-0.3V 绝对最小额定值。 因此,设备接地和板接地之间的最大压降应为0.3V。 对于 DRV8434,绝对最小额定值为-0.3V。 因此,设备接地和板接地之间的最大压降应为0.2V,以提供一定的幅度。  

    此致,

    王莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    “我计划使用 DRV8434E 驱动两个小型直流电机”

    如果您能够放置一个感应电阻器来检查电流,您如何知道它是用于哪个电动机?

    顺便说一句,下一个电动机驱动器设备可以在每个半桥接 PGND 上放置外部感应电阻器。

    此致,

    王莉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我明白了,并按照您的评论,刚刚验证了 GND 和 PGND 之间确实有一个二极管(或看起来像万用表中的二极管)。

    关于你的第二点(我即将建议:-)),我理解,但无论如何,我觉得在设备与板上的其他设备通信时,将其从板上提离可能不是最佳做法。

    在这种情况下,如果我想使用此驱动程序,我可以看到有两个选项:

    -在驱动程序的 VM 引脚上进行高侧传感。

    -内嵌传感

    高侧传感的问题是 CMRR 问题引起了错误,但我仍可以尝试。

    直插式感应的问题是 PWM 导致了较大的共模噪声,但因为驱动器的 P 版本(DRV8434P)允许我自由控制所有4种状态(HH,HL,LH,LL)的 H 形电桥 然后,我可以确保感应电阻附近的 H 形电桥输出是固定的(根据所需的电动机方向以 H 或 L 为单位),H 形电桥的另一侧则与 PWM 切换。 我怀疑这会降低我的噪音,因此我可能能够使用低成本的电流感应放大器(例如 INA181)。 您对该选项有何看法?

    P.S.

    我知道,在 PGND 感应和 VM 高侧感应中,我无法同时运行两个电机,并且仍然无法单独感应电流。 目标应用程序可以受此限制。

    感谢您的支持,

    家伙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guy,

    您还可以考虑具有集成电流感应的 DRV8876或 DRV8231A (保存外部电阻器),并且可以使用与负载电流成比例的 ipuri 输出回读电流。   

    此致,

    瑞安